This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM46:LaunchXL2-RM46模块胜出#39;t be detected

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254668/launchxl2-rm46-launchxl2-rm46-module-just-won-t-be-detected

器件型号:LAUNCHXL2-RM46

你好

我 购买了3个 LaunchXL2-RM46评估模块。 我已经尝试了从版本7到最新版本的所有不同版本的 Code Composer 安装。

我正在运行 Widows 10 PC、并且我知道我正在使用的 USB 端口和电缆正常工作。 我能够在其他 IDE 中使用相同的 USB 端口和电缆等来开发其他软件。

我已尝试让 Code Composer 检测到至少一个 RM46、但未检测到其中一个。 Windows 10在设备管理器中将模块检测为"XDS110类数据端口"和"XDS110类调试探针"

我也曾尝试更改 COM 和 LPT 通信协议、但这样做没有任何帮助。

为什么 Code Composer 版本9不能检测到这些模块?

我甚至在虚拟机上尝试过,但得到了相同的结果-"Resource Explorer"选项卡上没有设备等。

您能帮助吗?

谢谢!

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我们已开始处理您的问题、并将尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我们能否安排一个会议、实际上我不清楚您的问题。

    Unknown 说:
    我尝试了从版本7到最新版本的所有不同版本的 Code Composer 安装程序。

    您说过您已尝试了从7到最新的所有 Code Composer 版本、但您说它们不工作。

    [quote userid="571936" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254668/launchxl2-rm46-launchxl2-rm46-module-just-won-t-be-detected 为什么 Code Composer 版本9不能检测到这些模块?

    为什么您又说 CCS 9无法正常工作?

    尝试从 CCS 对代码进行编程时、您看到的确切错误是什么?

    创建一个示例并按如下所示进行配置

    尝试对器件进行编程后、您在控制台窗口中看到的错误是什么?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。