This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631-Q1:AM2631是否支持 ASIL-B

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255781/am2631-q1-can-the-am2631-support-asil-b

器件型号:AM2631-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2631

BU 先生/女士、  

您能帮助评估 AM2631是否支持 ASIL-B 吗? 由于 AM2631只有一个内核、无法实现锁步、因此我认为很难实现 ASIL-B 目标的硬件直流。 所以我想得到你们的确认。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、AM2631是 按照 ISO 26262标准开发的、符合 ASIL-B 标准。

    为了满足 ASIL-D >99%的单点故障指标、锁步内核对于提供冗余至关重要。 对于 ASIL-B、没有必要、因为要求的严格度略低、为90%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:  

    感谢您的意见。 另一个问题是、我们是否有计划获得 AM2631的 ASIL-B 证书?