This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:MSP-GANG 编程器错误

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSPM0L1305, LP-MSPM0L1306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247574/mspm0l1305-msp-gang-programmer-error

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG、、 LP-MSPM0L1306

您好!

我正在使用 MSP-GANG 编程器、并尝试对 MSPM0L1305进行编程、但"MSP-GANG 编程器 GUI"给出了错误。

具体来说、我将使用"MSP-GANG Programmer GUI" Beta 版本01.03.07.03 (它是具有 MSPM0系列的器件列表中唯一的版本)

带有 MSPM01305的电路板由外部供电、我可以通过 Code Compose Studio 12.2.0和 XDS110 (来自降级板 LP-MSPM0L1306)进行正确编程。
我将4根导线从 LP-MSPM0L1306演示板的 J102连接器物理连接到我的板上、如以下图像所示:
这种配置的工作原理。
参考文档 SLAU358Q、我选取了 MSP-GANG 编程器的连接器之一的引脚
我连接:
 - TMS 至我的板的 SWDIO
 - TCK 到我电路板的 SWCLK
 - RST 到我的板的 NRST
 - Vcc Ext 至3V3我的板
 -我的电路板的 GND 到 GND  
即使我只是尝试读取微控制器的闪存、我也有以下问题
你有什么办法?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    明天早上、我要看一下。 感谢您的耐心。

    此致、

    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    请将您的板的原理图提交到 msp-sbd-review@list.ti.com 、以便我们进行审阅和验证。

    与此同时、我将与您分享 MSP-GANG 软件的最新试验性(非官方)版本、以便您使用该版本并查看错误是否仍然存在。

    此致、

    迭戈·阿巴德

    链接: https://tidrive.ext.ti.com/u/uRJjovASY76rEmOo/93e3ae6f-71c0-4a38-bb4f-ad84b94a209e?l

    访问代码:H=Vgy9c9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

     

    我尝试了 MSP-GANG 工具的(非官方)版本、但我有相同的问题。

     

    您能否检查我必须将原理图发送到哪个邮箱地址?

     

    "<msp-sbd-review@list.ti.com>:主机 cluster5.us.messagelabs.com[67.219.250.217]

       说明:550无效的收件人<msp-sbd-review@list.ti.com>(#5.1.1)(答复中)

       更正为 RCPT 至命令)"

     

    此致、

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    感谢确认此错误也发生在 MSP-GANG 的最新非官方版本中。 我尝试过电子邮件地址、它可以正常工作。

    此致、
    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    好的、我直接在这里发布了与 MSP-GANG 编程器连接相关的原理图。

    在我的板的原理图下方

    我用于将 MSP-GANG 编程器连接到 MSP 器件的参考引脚

    其中:

    - TMS 至 SWDIO  

    - TCK 到 SWCLK  

    - RST 至 NRST

    - Vcc 外部至3V3

    - GND 至 GND

    此致、

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

     有关编程连接、请参阅 MSP430硬件工具的第2部分。

    此致、

    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    就我所关心的连接是正确的。 你还有其他想法吗?

    此致、

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    我将在星期三更详细地讨论这一点。

    此致、

    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    请 尝试使用不同的电线(特别是符合1.3硬件安装和  

    MSP Gang 编程器(MSP-GANG)用户指南(修订版 Q) 。 请让我知道这是否能解决问题。
    此致、
    迭戈·阿巴德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:
    我将关闭该主题。 如果您需要进一步的帮助、请回复此帖子中的任何邮件。
    此致、
    迭戈·阿巴德