This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1236H6PM:如何更改 SysTick 中断 driverlib 优先级?

Guru**** 2928890 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255325/tm4c1236h6pm-how-to-change-systick-interrupt-driverlib-priority

器件型号:TM4C1236H6PM
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

大家好,  

请以任何方式更改此中断的优先级?  在哪里可以更改它?

谢谢!  

Br
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

     中断优先级可在属于 Cortex M4处理器的 NVIC 模块中更改。 我目前不在办公室,直到8/3没有我的 PC。 因此、我无法在 Driverlib 用户指南中准确指出要更改的页面。 当我回来的时候,我会回到你的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    谢谢,请让我知道,当你回来 ,它会很有帮助  

    Br

    C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colombo、

     请使用 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\interrupts example 。 该示例演示了如何更改中断优先级、