This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:晶体启动时间

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251576/tm4c1290ncpdt-crystal-start-up-time

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好专家

我们的客户正在使用 TM4C1290、并且希望使用晶体来实现低成本设计。 但是、他们发现有时 MCU 会卡住、调试器无法链接它。 最后我们发现晶振的启动时间大约为30ms。 是根本原因吗? 您有何建议来尽量缩短启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    Unknown 说:
    并且最后我们发现晶振的启动时间约为30ms。 是根本原因吗? 您有什么建议来尽量缩短启动时间?

     您能提供更多信息吗?

    -数据表显示启动时间最大为18ms。 如果测量到30ms、则表明超出了规格。  

    -有多少板您看到了这个问题?

    -你是否有任何板没有问题? 或所有电路板都有问题?

    -如果有任何电路板没有问题,那么您测量他们的启动时间是多少?

    -电路板上的负载电容器是什么? 请参阅以下详细信息。  

    -客户是否使用了数据表电气规格上列出的晶体参数非常接近的晶体或至少一个晶体? 请参见下方的。   

    -你能展示时钟在他们的代码上是如何初始化的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    得到了、晶振规格如下、请帮助检查一下。 我们尝试了串联 Cload 10pF~20pF、但它不起作用。

    我们抓取了如下所示的一些波形:  

    您可以看到 X1处于低电平、持续数毫秒。 TM4C1290的标准上电波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

     我在晶体方面没有专业知识、不知道您的特定晶体有什么问题。 我要说的是、数据表中有各种晶 振已被仿真并确认在主振荡器输入特性的技术规格内工作。 您选择的是一个20Mhz 晶体、并且它未在表中列出。 您需要咨询 晶体供应商、了解应该放置在晶体引脚每个臂上的负载电容器的值 C1和 C2、以确保在给定 MOSC 输入特性的情况下在正确频率下的振荡。 他们将拥有最好的知识。  

    第1583页的表26-24列出了已在
    按照第1581页的表26-23规范操作。 其他几乎相同的晶体、
    晶体参数预计也会起作用。