This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:AM2732-Q 是否支持 GD25Q64C - TIDA-020047

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248969/am2732-q1-can-am2732-q-support-gd25q64c---tida-020047

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TIDA-020047

您好!

我的客户完全重复使用了 TIDA-020047的设计和 BOM、 使用了 BOM GD25Q64CW2G 中的闪存、它可以使用 uart_uniflash.py 工具烧录二进制文件、但无法启动、切换到功能模式、看不到来自 UART 的任何输出。

我看到  设计中采用了 GD25Q64CW2G、QE 位默认不置1、我的问题是:该闪存器件是否可以通过外部方式设置且不需要 QE、或者需要通过任何方式进行设置? 期待您的回复。

谢谢。

安迪