This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Halcogen

Guru**** 2923910 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255481/rm57l843-halcogen

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、TI 团队、

 我目前在 N2HET 计时器中工作。 我想了解更多有关 N2HET 计时器的信息。 如何配置 N2HET 计时器。 以及使用哪个软件来配置 N2HET 计时器。

HALCOGEN 还是 HET IDE?

请分享示例代码。

支持我。

谢谢。此致、

S.R.Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    从 TRM 中的"N2HET 章节"开始

    基本来说、我们可以通过两种方式创建 HET 项目:一种是直接从 HALCoGen 创建、另一种是使用 HET IDE。

    要直接从 HALCoGen 了解、您只需参阅 HALCoGen 帮助主题中的以下示例即可。

    通过使用这个方法、我们能够使用 N2HET 的所有基本特性、诸如 PWM 生成和捕捉等。 但是、为了使用 HET 的更多功能、我们必须使用 HET IDE。

    请参阅以下用户指南、了解如何使用 HET IDE。

    e2e.ti.com/.../6864.HET-IDE-User-guide-spnu483a.pdf

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。