This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:FIFO 清除寄存器需要延迟

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247617/am2634-q1-fifo-clear-register-needs-delay

器件型号:AM2634-Q1

您好、BU、  

在 TRM 中、提到驱动程序应在设置 FIFO_CLEAR 位字段时添加延迟时间。  

但在我们的 MCU+ SDK 中、我们未完成此操作:  

为什么? 如果不这样做、会产生什么影响。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BU 先生/女士、

    请给出您的评论。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    这似乎是驱动程序中的一个问题、并且针对同一个问题提交了一个错误。 如果没有该延迟、则后续代码可能出现行为错误、因为 FIFO 和相关寄存器可能不会复位。

    此致、

    阿什温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:  

    感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    下面是同一个错误工单:

    [MCUSDK-11247] UART:设置 FIFO 清除位后延迟丢失-德州仪器 JIRA

    此致、

    阿什温