This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:TOPS 检查 TM4C1292NCPDTI3R

Guru**** 2998010 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255284/tm4c1292ncpdt-tops-checking-for-tm4c1292ncpdti3r

器件型号:TM4C1292NCPDT

TI 团队、

关于 MPN# TM4C1292NCPDTI3R,您可以确认其 TOPS (Tera Operations per Second)吗? TOPS 是一种性能测量指标、用于评估计算器件每秒执行数万亿次算术运算的能力。 您能否确认 商品的总顶部是否为4800或以上? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TM4C1292NCPDT 使用最大频率为120 MHz 的 Cortex-M4 CPU、因此未指定 TOPS。

    如何找到硬件 TOPS? 在嵌入式机器学习论坛上发现、询问有关 Cortex-M4微控制器的类似问题。

    先进的边缘智能 虽然有一些适用于机器视觉的 TI 器件、但它们的最高性能为 32TOPS。 建议您在 处理器论坛上咨询 如何实现 4800或以上的 TOPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chester、好的、感谢您的及时响应