This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:修改 TI BSL 或创建新的 BSL 并覆盖 TI BSL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363078/mspm0g3507-modifying-ti-bsl-or-making-new-own-bsl-and-overwriting-ti-bsl

器件型号:MSPM0G3507

您好!

我有关于 MSPM0G3507的 BSL 的问题
MSPM0G3507在闪存信息存储器区域中具有 BSL。
由于提供了 BSL 源代码、我认为用户可以修改 BSL 源代码并在同一个区域对其进行重新编程。
是这样吗?

如果用户创建他们自己的全新加载程序、是否可以覆盖 TI BSL?
有任何限制吗?

是否有可定制 BSL 的参考代码案例、如果在升级过程中可以有 API 来操控 I2C 以点亮产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅 MSPM0 Bootloader 用户指南

    MSPM0 BSL 基于 ROM。

    >>如果用户制作了全新的加载程序

    请检查 此 UG 的6.1次级引导加载程序示例和7.2闪存插件类型

    谢谢