This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224

Guru**** 2557460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1362667/tms570ls1224-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

您好、TI 专家:

当我们启用收费限制时,就会阻止从乞丐开始。 我的意思是、如果我设置3个块、第一个大小为16、则其他200个。 第一个块的起始地址是否等于组7扇区0起始地址和 第二个块的 起始地址 组7扇区 0起始地址+块1的大小?   

谢谢你。
此致。

泽尼普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeynep:

    [QUOTE USERID="542725" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1362667/tms570ls1224-tms570ls1224当我们启用收费封锁时,会阻止地址从乞丐开始。 我的意思是、如果我设置3个块、第一个大小为16、则其他200个。 第一个块的起始地址是否等于组7扇区0起始地址和 第二个块的 起始地址 组7扇区 0起始地址+块1的大小?   [/报价]

    数据不会像这样存储。

    请参阅 TI FEE 用户指南一次:

    e2e.ti.com/.../3175.TI-FEE-User-Guide.pdf

    最初、将从扇区基地址为每个新扇区存储一个虚拟扇区标头。  

    该虚拟扇区标头大小将为16个字节。

    在此之后、每个块将有一个块标头。 此块标头大小为24字节。

    还要记住、只有当我们尝试写入相应的数据时、块标头和相应的数据才会被存储、我的意思是、如果不是写入一个数据块的数据、那么数据就不会被存储。 例如、我有三个块、如果我只写入块1、那么只有块1数据将存储在 连续的位置、而在为块2和块3写入一些数据之前、不会为块2和块3分配任何存储器。

    还要注意的是、虽然我正在进行实际验证、但我发现虚拟标头大小不仅仅是16个字节、总共有32个字节、另16个字节会存储一些不供用户使用的内部数据。

    例如、如果我写入了两个大小为8字节的块 ech、则数据存储模式如下所示:

    在上图中、第一行指示字节编号、第二行指示数据类型。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。