This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:点击升级后 XDS110失败

Guru**** 2533570 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1362649/lp-xds110-xds110-fails-after-click-upgrade

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCCStudio

您好!

我有时会调试一些要求对固件进行升级的代码。 我单击进行升级。 之后 XDS 未上电、未显示在闪存编程器中。  
在设备管理器中、显示 Stellaris 器件固件升级。

如何解决?

谢谢。
ARIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    您要使用哪个 CCS、IAR 或 Uniflash 版本来执行固件升级?  请访问 XDS110调试探针产品页面的疑难解答部分、并进一步补充您尝试恢复 XDS110器件的其他含义。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试从 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/dss_launching_ccs_from_dss.html 执行 DSS
    我安装了 CCS-12.5、12.7我不确定为 DSS 打开了哪个版本。 我运行的犀牛发射器它也失败了,它弹起来,突然关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试使用 CCStudio GUI 为目标器件加载二进制映像或通过 UNIFLASH 传达命令、并提供观察到的行为的屏幕截图?  另外、您是否尝试过一些 XDS110疑难解答建议、例如使用 xdsdfu 工具?  此外、您尝试对哪个目标 MCU 进行编程/调试?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,我尝试了 xdsdfu 命令。 但在总线上未找到请求的器件。

    设备管理器中未检测到 XDS110调试探针、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两种 刷写引导加载程序 的选项、xdsdfu 选项包括将 XDS110器件的 JTAG TDO 引脚接地。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    未在闪存编程器中显示。  
    在设备管理器中显示 Stellaris 设备固件升级。

    似乎更新失败、引导加载程序损坏。 您可能需要重新闪存引导加载程序。 请参阅以下文档中"疑难解答"部分下的"刷写引导加载程序"部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST