This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:具有端点0的 USB DMA 控制器

Guru**** 2524620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363197/tm4c1294ncpdt-usb-dma-controller-with-endpoint-0

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我使用 USB HID 设备模式。 可以在端点0中使用 USB DMA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KF:

     阅读 USB 用户指南、看起来只能将 EP1-7分配给 DMA。  

    26.6.6 USB DMA 控制器
    USB 包括一个集成的八通道 USB DMA 控制器、用于高效加载/卸载
    端点 FIFO。 可以分配任何 Tx 端点1到7以及 Rx 端点1到7
    通道0至7进行编程。 可将端点及其方向分配给 USB DMA 通道
    通过 USB DMA 控制 n (USBDMACTLn)寄存器中的 EP 域和 DIR 位。 该 DMA
    可在两种模式下运行、并可处理高达8K 的数据包大小。 此外、DMA 控制器
    可被设定为使用四、八、十六的突发或未指定的突发
    没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    您可以说明从哪里可以获得  USB 用户指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KF:

     完整的用户指南在 NDA 下提供。 一旦您签订了 NDA、我将私下向您发布。