This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:费用

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360991/tms570ls1227-fee

器件型号:TMS570LS1227

使用 FEE 模块的时候遇到了下面的问题

在正确读取和写入 FEE 数据512次之后、读取的数据始终为0。

我的程序如下、运行周期为50ms。

/ /

/***** 此函数的调用周期为50mS***** /

void testFee (void)

{

Uint8 feeWriteBuffer[8]={0};
Uint8 feeReadBuffer[8]={0};
静态 uint16 looptime=0u;
Uint8 i=0u;

looptime++;

对于(i = 0;i < 8u;++i)
{

feeWriteBuffer[i]=(looptime&0xff);

printf ("\r\n\r\n 循环时间=%d"、循环时间);

TI_EVENT(0x01U,&feeWriteBuffer[0] Fee_Write);
printLog ("\r\n 写入费用:"、&feeWriteBuffer[0]、8U);

TI_ReadBuffer[0] Fee_Read (TI_451U、0、&feeReadBuffer[0]、8U);

printLog ("\r\n 读取费用:"、&feeReadBuffer[0]、8U);

/ /

对数 如下所示。

循环时间=510

写入费用: Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe 菲-菲-菲
阅读费用: Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe 菲-菲-菲

循环时间=511
写入费用:自动终止 FF ff (FF)
阅读费用: 00 00 00 00 00 00 00 00 00
循环时间=512
写入费用: 00 00 00 00 00 00 00 00 00
阅读费用: 00 00 00 00 00 00 00 00 00
循环时间=513

写入费用:01 01 01 01 01 01 01



01 阅读费用: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 循环时间=514 费用:02 02 02 02 02 02 02 02 02 阅读费用: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 我需要你的帮助,非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系 TI 寻求支持。

    我已经开始处理您的问题、需要对这个问题进行调试。 我会尽快提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    今天我有机会测试这个问题、你说得对、我最终也能看到相同的问题。

    我还注意到、这个问题发生在一个扇区的数据已满(16KB)并且尝试将数据移动到新扇区之后。 此问题在此边界条件下发生。

    我还注意到、如果我使用异步读取和写入函数、则不会触发这个问题、我们使用同步函数时会发生问题。

    void testFee(void)
    {
        uint8 feeWriteBuffer[8]= {0};
        uint8 feeReadBuffer[8]= {0};
        static uint16 looptime=0U;
        uint8 i=0U;
    
        looptime++;
    
        for (i = 0; i < 8U; ++i)
        {
    
        feeWriteBuffer[i]=(looptime&0xff);
        }
    
        printf("\r\nlooptime=%d",looptime);
    
        TI_Fee_WriteAsync(0x01U,&feeWriteBuffer[0]);
        do
       {
           TI_Fee_MainFunction();
           delay();
           Status=TI_Fee_GetStatus(0);
       }
       while(Status!=IDLE);
    
        printf("\r\nwrite fee:");
        for (i=0; i<8; i++)
        {
            printf ("%x\t", feeWriteBuffer[i]);
        }
    
        TI_Fee_Read(0x01U,0,&feeReadBuffer[0],8U);
        do
        {
            TI_Fee_MainFunction();
            delay();
            Status=TI_Fee_GetStatus(0);
        }
       while(Status!=IDLE);
    
        printf("\r\nread fee:");
        for (i=0; i<8; i++)
        {
            printf ("%x\t", feeReadBuffer[i]);
        }
    
    }

    您能用上面的代码测试一下、并告诉我结果和平均值、同时我将在最后对这种行为进行进一步分析吗?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的 快速响应。 我在末端测试这种方法。  得到的结果如下。


    写入费用:01 01 01 01 01 01 01

       















      

    01 阅读费用:00 00 00 00 02 C6 a0 读取费数据操作有无法解释的数据,这就是为什么我采用同步读写函数。 很高兴、我尝试了另一种方法、得到了正确的结果。 void testFee (void) { Uint8 feeWriteBuffer[8]={0}; Uint8 feeReadBuffer[8]={0}; 静态 uint16 looptime=0u; Uint8 i=0u; UINT16状态= 0; looptime++; 对于(i = 0;i < 8u;++i) { feeWriteBuffer[i]=(looptime&0xff); } printf ("\r\n\r\n 循环时间=%d"、循环时间); TI_EVENT(0x01U,&feeWriteBuffer[0] Fee_Write); printLog ("\r\n 写入费用:"、&feeWriteBuffer[0]、8U); 正确 { TI_45V Fee_Main (); FeeDelay (); status=TI_SC70 Fee_Get (0); } while (Status!=idle); TI_ReadBuffer[0] Fee_Read (TI_451U、0、&feeReadBuffer[0]、8U); printLog ("\r\n 读取费用:"、&feeReadBuffer[0]、8U); } 但我不知道差异的原因。 谢谢。此致、 大卫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很高兴,我尝试了另一种方法,得到了正确的结果。

    那么、您上面创建的代码是否不会产生任何问题?

    看起来您 Fee_Write 也在为"TI_44c"调用"TI_44c" Fee_Main 函数。

    且不带 Fee_Main 54"的"TI_TI_schion" Fee_Read。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。