亲爱的香榭丽舍大街,
我的客户面临执行 ISR 时 IPC 通信损坏。
例如、当每5us 发生一次 PWM 中断时、我的客户尝试通过 IPC 与其他内核通信、并且该 ISR 中将存在控制操作、但在此 ISR 之后、他们的 IPC 通信会出现问题、如数据覆盖、延迟等。
客户可以如何解决此问题? 它们是否可以通过控制 IPC 和 PWM 中断 ISR 的优先级来解决该问题? 或者他们应该使用 HWIP_disable() API 吗?
如果他们可以通过优先级控制来解决这个问题、你能否提供一些指导、说明他们如何控制优先级?
如果它们应该使用 HWIP_disable () API,有没有什么方法 使 PWM 中断 ISR 挂起?
谢谢、此致、
SI