This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Het1引脚可以同时用作 PWM 引脚和 GIO 引脚吗?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363649/tms570ls3137-can-het1-pin-be-used-as-a-pwm-pin-and-gio-pin-at-the-same-time

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的所有人:

要作为 PWM 信号发送数据、请在启用 Het1驱动器并启用 INIT 后将 Het1_31引脚用作 PWM 引脚。
然后、剩余的 Het1引脚可以用作 GIO 引脚吗?

此致、
IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    [quote userid="599626" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363649/tms570ls3137-can-het1-pin-be-used-as-a-pwm-pin-and-gio-pin-at-the-same-time 这样、剩余的 Het1引脚可以用作 GIO 引脚吗?

    是的、您可以使用它们。 如果您没有为 HET 引脚启用 PWM 功能、那么相应的引脚可以用作 GIO、而不会有任何问题。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 jagadish。

    我总结一下您所回答的问题、
    因此、不可能同时将 Het1_31引脚用作 PWM、将其他 Het1引脚用作 GIO?

    此致、
    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此不能同时将 Het1_31引脚用作 PWM 和其他 Het1引脚用作 GIO?

    不是我的意思。

    您可以将 HET1_31引脚用作 PWM、将其他 HET1引脚用作 GIO。 不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    非常感谢。
    这是一个很大的帮助。

    此致、
    IBLEE