This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:正弦波-双路输出同步

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360454/tms570lc4357-sine-wave---dual-output-synchronous

器件型号:TMS570LC4357

大家好、 如何生成两个同步 正弦波? 我要生成的同步正弦信号必须在0-2V 范围和4.5kHz 频率内。 我可以这样做吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     必须在-5V 和+5V 之间的电压下产生正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置至少两个 PWM 通道以生成正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    İt Ω 必须是模拟信号、正弦波 必须在-5V 至+5V 之间的电压下产生。 会 生成 负电压吗? İf 可能,请说明配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    请参阅以下应用手册、了解从 PWM 生成正弦波:

    使用具有 Hercules N2HET 和 HTU 的 PWM 生成正弦波

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、但这不会产生负电压。 仅高于0V。 信号范围为-5V 和+5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    我认为、我们肯定不能从控制器生成负正弦波。

    我以前从未尝试过、但在您使用上面的应用手册生成正弦波之后、您应该在外部使用电平转换器。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    嗯、是否有 生成负正弦波的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好吧,是否有 产生负正弦波的 IC?

    一般来说、所有控制器只产生正弦波。 您需要联系模拟团队、以确定是否存在任何电平转换器 IC 来将正弦波转换为正负半波。