请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 大家好、 如何生成两个同步 正弦波? 我要生成的同步正弦信号必须在0-2V 范围和4.5kHz 频率内。 我可以这样做吗? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、 如何生成两个同步 正弦波? 我要生成的同步正弦信号必须在0-2V 范围和4.5kHz 频率内。 我可以这样做吗? 谢谢
尊敬的 Furkan:
请参阅以下应用手册、了解从 PWM 生成正弦波:
使用具有 Hercules N2HET 和 HTU 的 PWM 生成正弦波
--
谢谢。此致、
Jagadish。
好吧,是否有 产生负正弦波的 IC?
一般来说、所有控制器只产生正弦波。 您需要联系模拟团队、以确定是否存在任何电平转换器 IC 来将正弦波转换为正负半波。