This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:BCRCONFIGID 用户可更改?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1362300/mspm0g1107-bcrconfigid-user-changable

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

BCRCONFIGID 值在 BCR 本身中是否以任何方式使用? TRM 将该寄存器列为 R/W、客户是否可以自由地使用该寄存器来标识自己的配置变体、或者该值是否需要为0x1?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以对  其进行更改、以识别它们自己的配置变体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢! 我在 SysConfig 中看到此字段变灰。  

    是否有任何机会让用户可以对该字段进行配置?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    好的、这似乎在 SysConfig 中未启用、让我向软件团队核实这一点、您可以在5.3节中改用此工具  

    MSPM0实时固件更新(LFU)引导加载程序实现