This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:无晶体时的 LIN 速度

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361729/mspm0l1305-q1-lin-speed-with-no-crystal

器件型号:MSPM0L1305-Q1

您好!  

在此器件的概述页面中、我们显示可以在不使用晶体的情况下支持9600波特 LIN 通信。  

我有一个请求、想看看我们是否可以支持11K、甚至在没有晶体的情况下支持高达19.2K。   

无需晶振也能获得这些速度吗?  

谢谢!

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Lin、它应支持波特率检测。 但是、对于我们的 LIN、其硬件不支持该模式。 如果客户接受使用计时器进行自动波特率检测、则绝对可以达到19.2k。 此外、对于 MSPM0上的正常 LIN 通信、大多数问题出在 LIN 接收上。 由于 这取决于主从机的时钟频率,我们无法确保您在没有任何额外工作的情况下可以达到19.2k 或11k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森  

    有人能通过测试来判断我们是否可以在没有晶振的情况下支持更高的速度吗?  

    -杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设我们可以根据数据表进行校准。 对你来说是可以的吗?

    请分享主/从时钟速度和时钟精度。

    如果您可以声明您希望我们做什么测试。 我可以检查一下我们是否可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森  

    我想他们会使用所需的任何设置来实现无需晶振的速度!  

    -杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    1.你能告诉我你想要我做什么吗?

    2.如上所述,我们只能提供整个温度范围内的 LIN 波特率精度。 然而、是否存在错误率不仅取决于 MSPM0。 它取决于主器件、从器件以及线路的电阻和电容。  

    3、如果你能清楚地理解我说的话,你应该知道我身边的任何测试都不能使用你的客户方面的编解码器。

    4.无论如何,我建议在你给我这些信息后给是或否:

    • 工作温度(-45~125?)
    • 另一个器件的时钟精度、 通过 LIN 与 MSPM0进行通信。