This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364200/mspm0l1306-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已在 UniFlash 中加载二进制文件。
为了撤消该操作、我尝试以未选中的二进制格式加载出文件、现在显示以下错误

  •  [ERROR] Cortex_M0P:连接到目标时出错:(ERROR -614 @ 0x0)目标表示存在来自先前 SWD 请求的错误条件。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包12.70.00059)

我尝试重新打开 IC 并重新连接调试探针、但没有发生任何变化。

有什么方法可以恢复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用 此链接尝试恢复出厂设置 、并且成功了。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到过此错误、恢复出厂设置是正确的恢复方式。   

    只是我们这边的数据点、您对您的器件如何进入这种状态有什么想法吗?  您是否尝试修改了非主存储器?  

    谢谢。

    JD