This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:通过 PWM 生成1K 方波

Guru**** 2554710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364089/tm4c1290ncpdt-generating-a-1k-square-wave-via-pwm

器件型号:TM4C1290NCPDT

我正在尝试仅生成一个1KHz 50%占空比的信号流、在 TM4C123系列中、我使用了一个计时器、但通过这个芯片不能做到这一点(除非我让计时器为每次转换生成一个中断)、但应该能够使用 PWM 发生器。  我的代码如下:

   GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTF_BASE、0x01);
   GPIOPinConfigure (GPIO_PF0_M0PWM0);

   PWMGenConfigure (PWM0_BASE、PWM_GEN_0、PWM_GEN_MODE_DOWN  |            //
                                         PWM_GEN_MODE_NO_SYNC );          //
   PWMClockSet (PWM0_BASE、PWM_SYSCLK_DIV_16);                             // 1250KHz 时钟。
   PWMDeadBandDisable (PWM0_BASE、PWM_GEN_0);                              //
   PWMOutputUpdateMode (PWM0_BASE、PWM_OUT_0_BIT、PWM_OUTPUT_MODE_NO_SYNC);//
   PWMGenPeriodSet (PWM0_BASE、PWM_GEN_0625);                            // 1KHz 输出(?)
   PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE、PWM_OUT_0312);                           // 1KHz 输出(?)
   PWMGenEnable (PWM0_BASE、PWM_GEN_0);                                    //

时钟为20MHz。

谢谢。

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我没有看到您按如下所示启用 PWM 输出。

      MAP_PWMOutputState (PWM0_BASE、PWM_OUT_0_BIT、TRUE);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢查尔斯,你又拯救了我的培根!

    道格