This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:TRM 是否正式发布?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363239/am263p4-is-the-trm-formally-released

器件型号:AM263P4

您好!

我曾查看过 AM263Px 微控制器的技术参考手册。 我发现的一个是"SPRUJ55A",这份文件说它只是"早期初步信息"。 TRM 是否有正式发布版本? 或者如果尚未发布、是否有暂定计划发布日期?

谢谢你。

G·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果我使用该微控制器、我应该在 CCS 中选择什么目标。 我在列表中找不到 AM263、

    我的 CCS 版本是  10.1.0.00010.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobind:

    关于您的最初问题-是的、TRM 已完全发布。 该备注因意外留下、将在下一个发布的版本中从 TRM 中删除。  

    关于您的第二个问题、请创建新主题、以便正确的专家能够最好地回答您的问题。

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gobind:

    您可能需要更新到较新版本的 CCS、尤其是在 AM263使用最新 SDK 的情况下。 如果 CCS 10支持 AM263、它应该是 SDK 的一个相当早期的版本。 如果无法更新到较新的 CCS、如 Brennan 所述、请为此创建一个专门的主题、以便我们聘请合适的专家来提供帮助。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我已经创建了新的主题、以便了解开始支持此微控制器的确切 CCS 版本。