请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0L1306 M0团队、您好!
我正在使用 SDK (SPI 控制器寄存器格式)向 SPI 外设发送数据。 在调试时、我注意到 M0仅发送5个数据包、而我预期看到7个数据包。 我已经从 syscfg 中删除了所有中断、但 M0仍会停止在5。 您能帮我理解出了什么问题吗?
下面是示波器截图和数据。

CS (黄色)、SCLK (红色)和 PICO (蓝色)