This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:关于 VBAT

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364308/tm4c129encpdt-about-vbat

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好。

关于 TM4C129ENCPDT 数据表中列出的 VBAT、即使未使用电池备份功能、是否也应满足表30-1中 VBAT 的绝对最大额定值? 请告知。
目前、为 VBAT 引脚提供的电压与 VDD 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="603427" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364308/tm4c129encpdt-about-vbat 当前、VBAT 引脚的电压与 VDD 的电压相同。

    您好!

     没关系。 如果您不使用 Vbat、其中 Vbat 引脚直接连接到 VDD、请参阅示例图。