This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:您能告诉我如何使用 ETM 数据吗?

Guru**** 2749755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363698/tms570ls3137-can-you-tell-me-how-to-use-etm-data

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的所有人。

我认为硬件团队正在尝试使用 ETM_Data 端口进行跟踪。
但我从未使用过 ETM 数据端口。

您能告诉我如何使用它吗?

此致、

IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    无法将 ETM 引脚用作 GIO。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    那么、我应该使用哪些函数来使用 ETM 函数呢?
    您能告诉我该示例的源代码吗?

    此致、
    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么我应该使用哪些函数来使用 ETM 函数?

    仅与 ETM 函数相同。

    您能告诉我此示例的源代码吗?

    因此、您不需要任何代码。

    您只需要支持跟踪示例 XDS560的外部调试器。

    一旦完成此操作、只需将此仿真器连接到板上的 ETM MIPI 连接器:

    现在您不需要任何应用、只需直接从 CCS 本身跟踪您的应用即可。

    有关更多详细信息、请参阅以下应用手册中的"4.4跟踪应用程序以确保执行可见性"部分。

    *Hercules TMS570LC/RM57Lx 安全 MCU 使用调试和跟踪的开发见解

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。