请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 こんにちは、
ADCピンの最大入力電圧について質問があります。
仕様では最大入力電圧は6.25Vとなっていますが、入力クランプ電流の±10mA条件は「ILK(VI<0 or VI>VCCAD)」となります。
VCCAD (μ 6.25V時)を超えても±10mAを保てれば壊れないということでしょうか?器
この場合、何ボルトまで許容されるのでしょうか?
また、クランプ電流の概念は次のようになりますか?
これは、抵抗分圧器の下側の抵抗が開いていることを前提としています。
よろしくお願いします。