This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:基于 Arm 的微控制器论坛

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364339/tms570lc4357-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TMS570LC4357

こんにちは、
ADCピンの最大入力電圧について質問があります。
仕様では最大入力電圧は6.25Vとなっていますが、入力クランプ電流の±10mA条件は「ILK(VI<0 or VI>VCCAD)」となります。
VCCAD (μ 6.25V時)を超えても±10mAを保てれば壊れないということでしょうか?器
この場合、何ボルトまで許容されるのでしょうか?

また、クランプ電流の概念は次のようになりますか?
これは、抵抗分圧器の下側の抵抗が開いていることを前提としています。

よろしくお願いします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个错误的帖子。
    请将其删除。