This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:适用于汽车应用评估的 MCU

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363317/am2632-q1-mcu-for-automotive-applications-evaluation

器件型号:AM2632-Q1

您好!

我们正在针对 ASIL D 以下的 ISO26262应用评估 MCU 。AM2632-Q1似乎是一个不错的选择。

我已获得安全手册包的访问权限。 但我没有获得 PMIC 文档(TPS653850-Q1-DESIGN)的访问权限。

是否有办法 找出原因? 如果我们只是停留在第一道防线上、或者有 其他原因? 我们尚未向 tor 询问任何其他信息。

此致、

埃里克·利德格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好、

    简单地说、您是否未收到访问权限或遭到完全拒绝? 如果您尚未收到访问权限、该申请已经等待了多长时间?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph 您好!

    我被拒绝了。

    此致

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好、

    大家好、我 今天晚些时候就可以和大家分享到最新情况。

    此致!

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我已向您发送了一个朋友请求、以便我可以在私人对话中与您联系。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我已经接受了、谢谢。

    此致

    埃里克