This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:串行 EOF 帧结束检测(RS485)

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363831/mspm0g3507-eof-end-of-frame-detection-in-serial-rs485

器件型号:MSPM0G3507

您好,我想在 RS485通信模式下检测 EOF。 是否有任何 API 可以为我提供 EOF 指示? 我已经实现了螺母、它仅在正常的 UART 实现中有效。 但当我将其配置为 RS485模式时。 它不起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、在 RS 至485通信中、"帧结束"(EOF)不是一个标准术语。 相反、通信通常采用"帧"结构、即包含数据位、起始位和停止位的位序列、有时还包括奇偶校验位或错误检查位。 因此、您应该通过软件进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有3.5char 帧间空间静默时间。 但我必须检测帧结束、以便可以在接收到的帧上执行操作。  

    另外、我也在尝试计算字符间延迟、之后我将检查该延迟的交叉是否意味着它是 EOF。 但我在计算字符间延迟(两个连续字符之间的延迟)时面临一些问题。

    例如、对于大于115200的波特率、字符间延迟为750us、帧间超时为1750us。 我正在配置生成1750us 中断的定时器、并且我在其中更新 EOF 标志。 使用此设置、我收到了错误的数据。 其实我是在送我收到的东西。  

    发送:  41 42 43 44 45 46 47 48

    接收:5F AF DD D5 CD C5 FD 01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用 UART 超时中断、它可能会为您提供一些帮助。