This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:Hercules RM48x 开发套件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSRM48HDK, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358459/tmdsrm48hdk-hercules-rm48x-development-kit

器件型号:TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件: DP83640

我有一个在 TI 订购的商品。 COM 网站有缺陷。 以太网端口不起作用、因此我们无法刷写电路板。 我们无法与电路板通信。 我们将其替换为另一个、它运行得很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    Unknown 说:
    以太网端口不起作用、因此我们无法刷写电路板。

    很抱歉、我没有看到、我们没有通过以太网正确刷写电路板。

    我们将使用板载 XDS100v2仿真器或通过右侧的外部调试器来刷写电路板。

    Unknown 说:
    我们将其替换为另一个并且运行良好。  [/报价]

    您是在同一电路板上更换了控制器、还是使用其他电路板进行了测试?

    如果您使用 HDK 板、那么请确保12v、5v、3.3V 和1.2v 是否在这个范围内?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发送了以下电子邮件作为对我们收到的电子邮件的回复、因为我们尚未收到回复、我假设您没有收到。

    更详细地进行介绍:

     首先、我们使用系统电源对 TMDSRM48HDK 上电。 所有4个电源状态 LED 都亮起(DS2-DS5)、我们能够使用 USB Mini 端口(J7)成功刷写电路板。 我们正在使用的固件不是新固件、以前和以后都可以在多个 TMDSRM48HDK 上使用。 我们还打开了 Dipswitch S2.4 (以太网打开)并跳线 J8 (这是我们的标准设置)。 在我们尝试通过以太网进行通信之前、一切似乎都能正常工作。 这在网络上是不可行的、即使刷写成功、我们也无法对其执行 ping 操作。 当我们遇到这些问题时、我们使用套件中提供的电源来回退并为 TMDSRM48HDK 供电、并再次尝试刷写并达到相同的结果。 接下来、我们获得了一个新的 TMDSRM48HDK、并在使用系统电源供电时对其进行了刷写(与第一个 TMDSRM48HDK 最初通电并进行设置的方法相同)。 我们仍然看到状态良好的 LED 指示灯、并且闪烁成功。 这一次、我们能够通过以太网连接到 TMDSRM48HDK、一切都正常工作。 同样、两个 TMDSRM48HDK 之间唯一可以感知的差异是、即使我们成功实现了闪存并且所有器件都正确亮起、第一个器件也不会通过以太网进行通信。

     

    这时、我们为不能通过以太网通信的 TMDSRM48HDK 盒装了箱、并决定联系我们、因为这个问题是这个电路板所特有的。 我们没有进行任何其他故障排除。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    此时我们为无法通过以太网通信的 TMDSRM48HDK 盒装服务器,并决定联系,因为此问题是此主板所特有的。 我们没有进行任何其他故障排除。 希望这对您有所帮助。

    现在我 明白了、感谢进行了详细的说明。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我怀疑此问题是由以太网 PHY 收发器 IC (DP83640)造成的

    是否要将 PHY 的任何调试信息发送到串行端口、如下所示:

    如果 PHY IC 正常工作、那么我们应该得到 PHY ID 和 PHY Alive Status 为 Success。 如果我们没有获得 PHY ID 和 ACTIVE 状态成功、则 DP83640 PHY IC 肯定会出现一些问题。

    因此、请检查并更新此状态。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。