This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何设置SPI多片选引脚

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364752/mspm0g3507-spi

器件型号:MSPM0G3507

设置SPI多个片选引脚除了config里面定义的其余引脚是否需要用GPIO虚拟,同时虚拟出来的引脚对传输速率是否有影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jackson,

    可以使用GPIO模拟,在每次SPI发送之前,对SPI的片选信号也会进行控制,所以SPI的片选信号就是在每次需要发送到某个设备的时候,将CS片选端进行拉低 μ 拉高控制。所以可以使用GPIO进行片选信号的模拟,在你每次发送之前,去控制GPIO的输出进而控制片选。控制GPIO的速度很快,所以理论上应该对你的传输速率没有太大影响。μ A

    此致、

    K·扬茨