This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:RTC 日历精度和功耗

Guru**** 2523860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363070/mspm0g1106-rtc-calendar-accuracy-and-power-consumption

器件型号:MSPM0G1106

大家好!

我对 MSPM0G1106TPMR 的 RTC 功能有疑问。
我打算将 MCU 用作 RTC 模块。
在这种情况下、功耗和日历精度会是多少?

如果您有任何参考资料、敬请告知。

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊藤

    >>日历准确性

    日历准确度取决于时钟源准确度。

    例如、如果使用外部32kHz 晶体振荡器(LFXT)(晶体)作为时钟源、精度将为 MMP 水平、这与晶体规格相关。

    >>功耗

    这取决于您的应用以及

    它与 LFXT 电流消耗、待机模式电流和运行模式电流

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    感谢您的答复。

    我正在考虑使用外部32kHz 晶体振荡器(LFXT) 作为时钟源。
    在这种情况下、LFXT 的时钟精度是否等于日历精度?
    是否有任何其他因素影响时钟精度?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊藤

    可以。

    LFXT 的时钟精度=使用外部晶体作为 RTC 时钟源时的日历精度

    如果您需要比晶体更高的精度、可以参阅 TRM MSPM0 G 系列80MHz 微控制器的26.3.8校准技术参考手册(修订版 A)

    谢谢