This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:关于 CC27xx HSM 的可用容量

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745P10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364854/codecomposer-about-the-usable-capacity-of-cc27xx-hsm

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:CC2745P10-Q1

您好!

我们正在考虑将 CC2745用于我们的项目。
请告诉我 CC27xx 数据表的相关手册。

例如、CC2745P10-Q1具有1MB 闪存。
该1MB 闪存不仅包括非安全程序代码和非易失性数据、还包括安全(HSM)程序代码和非易失性数据吗?
此外、对于 PG2.0、可用作 HSM 的区域的最大大小为128KB、那么将安全程序代码和非易失性数据存储在128KB 中是否正确?

谢谢。

真锅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manabe,

    请将您的问题转给当地的 FAE 支持、以获取有关该产品的支持、因为它是一个规划图器件、我们目前并未在公共论坛上公开讨论此器件、也未在公共论坛上对其提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    感谢您与我们联系。
    我会将这个问题转给当地的 FAE 支持部门。