尊敬的 BU 专家:
我的客户使用 am243x 和 dp83822开发 EtherNet/IP 应用。 EIP 正常工作、但作为应力测试快速切换电源时、EIP 连接失败。
他们无法从他们的板对 EIP 主机作出任何响应。
当器件异常时、还会观察到以下情况:
1.自动协商变为10M,而不是100M
2.在 PRU 寄存器中,RX GOOD 为0
3 EIP 主机(PC)无法 ping 通设备
4. PHY 寄存器如下:
e2e.ti.com/.../abnormal.txte2e.ti.com/.../normal.txt
5.设备异常时,重新连接电缆不会恢复连接,但会进行下电上电。
对于如何找到问题、是否有任何建议?
此致、
挂起。