This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:断点后的 MCAN RX/TX

Guru**** 2526990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363918/mspm0g3507-mcan-rx-tx-after-breakpoint

器件型号:MSPM0G3507

在该电路板的 MCAN 示例中、所有自述文件均具有以下注意事项

注意:有一个已知的限制、在这个限制下、示例有可能停止发送/接收
在应用程序到达断点后停止执行时、将锁定软件包。 建议
强烈建议在测试示例时使用自由运行选项。
是否有任何权变措施或计划的修复? 我们需要能够在调试时正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我需要咨询我的同事,我明天会回来,我得到了答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森、您对此有任何回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事测试了 MCAN 示例、当示例达到断点并恢复运行时、它们似乎工作正常。 该注释似乎不再有效、仅影响评估 MSPM0。  我们将 从未来的示例中删除此注释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供更多信息、说明此电阻器仅对评估板产生了怎样的影响? 我们在定制电路板上使用的是 M0G3507SPMR、正是此问题。 所有器件都正常运行、直到命中断点、之后可能无法正确接收/发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们软件团队的反馈。 您可以拍照设备吗?  

    如果可能、您能否共享一个最小的代码示例来重现此问题。