主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
您好论坛、
我们已经为 AM2434 Sitara 设计了定制电路板、并使用 MCU_PLUS_SDK_am243x_09_01_00_41和 SysConfig _1.19.0。
我们正在使用具有两个端口的 CPSW 外设、每个端口都需要使用自己的 MAC 地址进行初始化。
目前、我们初始化标准设置、如下所示:第一个 MAC 地址从控制寄存器(TI 提供的唯一地址)读取、第二个 MAC 地址从电路板 EEPROM 读取。
我们的客户希望能够为项目设置自己的 MAC 地址。
对于如何实现设置自定义 MAC 地址的功能、您有什么建议吗?