This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZADI3R

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1366140/tm4c129xnczad-tm4c129xnczadi3r

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: TM4C1292NCPDT

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们的产品中将使用"TM4C129XNCZADI3R"(控制器-A)和"TM4C1292NCPDTI3"(控制器-B)微控制器、该产品目前正进入制造阶段。 这两个微控制器都通过 UART 协议进行通信。

我们已将控制器的固件保存在两个不同的存储库位置。 如果我们通过位置1进行编程、则不会在控制器中观察到问题。 但是、当我们 通过 LOCATION-2对"TM4C129XNCZADI3R"进行编程时、检测信号(UART 通信)会在控制器之间断开。 因此 、"TM4C129XNCZADI3R"被复位。 我们将固件存储在控制器的存储器中。 并非在所有器件中都能观察到这一点。 只有少数单元会导致此问题

为此、请查看随附的 PowerPoint 演示文稿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我们正在将固件存储在控制器的内存中

    我想确保您指的是 MCU 的闪存、对吗? 我看到您有外部 SDRAM。 如何使用 SDRAM? 您是否在 SDRAM 之外运行代码? SDRAM 存储什么?

    Unknown 说:
    所有单位都没有观察到他的情况。 只有几个单元产生此问题[/报价]

    故障百分比是多少?

    您如何知道控制器 A 不工作、而控制器 B 不工作?

    对于故障单元、UART 的行为是什么? 您能否比较正常单元与故障单元的波形?  

    在 TM4C129XNCZAD 和 TM4C1292NCPDT 之间、谁发起 TX 操作? 有人应该扮演主人的角色。