This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:SWD 错误-614

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363485/mspm0g1505-swd-error-614

目标表明上一个 SWD 请求存在错误情况。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。

面临此错误。 如何解决?

编辑:

更改了"MCU 接收新错误"

对 LaunchPad MCU 进行编程时工作正常、但在其他情况下工作不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我今天不在办公室、我将帮助您解决这个问题并在本周给您回复。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则可能无法使用 LaunchPad、也可以使用您自己的 PCB 板。 您需要检查电路板上 SWD 接口的设计、然后检查电路板和调试器的连接。 如果您使用了 XDS110、可能可以尝试使用另一个来再次执行该操作。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以尝试通过 slides.e2e.ti.com/.../3414.Unlock-MSPM0-1.1.pptx 中提到的方法解锁 M0