This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:通过 I2C 从 Linux 主机访问 BSL

Guru**** 2403435 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1365183/mspm0l1306-access-bsl-via-i2c-from-linux-host

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我想通过 I2C 访问 BSL。 在 LP-MSPM0L1306上、我已将相关的引脚 PD0和 PD1连接到 Linux 主机上的 I2C 接口。 我找到了一个用于 MSP430的示例 Linux 工具。 但据我所见、此工具与 mspm0l 的 BSL 不兼容。 是这样吗? 是否有可用的 mspm0l 示例?

谢谢。

海科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heiko 您好、

    在我们以前版本的 SDK 中、我们提供了 Windows 系统的 BSL GUI exe。 在我们的最新版本 SDK 中、我们只提供源 Python 代码、可用于针对您使用的 PC 操作系统修改和构建 GUI。 可从 TI.com 下载该 SDK。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    借助 Python 代码中的信息、我现在能够在 Linux 下运行的 C 语言中实现更新程序。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很不错。 我将关闭这个帖子。  

    此致、

    K·扬茨