This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PER4:应在诊断中读回哪些寄存器 PER4:静态配置寄存器的定期软件回读

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353657/tms570lc4357-per4-which-registers-should-be-read-back-in-diagnostic-per4-periodic-software-readback-of-static-configuration-registers

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

安全手册列出了外设互连子系统的诊断 PER4:静态配置寄存器的定期软件读回。 但是、它并未详细描述哪些寄存器是该诊断的一部分。
参考手册的第4.2节未提及任何特定的寄存器。

该诊断过程中应回读哪个寄存器?

谢谢、此致、
最大值