This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:如何使用时钟相移

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306-Q1, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1365624/mspm0l1306-q1-how-to-use-clock-phase-shift

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306

团队成员

我们是否可以使用三个计时器通过90°在 MSPM0L1306-Q1中分别更改相位?

我们应该制定什么样的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清这一点、您希望3个计时器在90度相位下运行、彼此之间相互移相。  实际上、这意味着3个计时器以相同的周期运行、但计时器1在 timer0之后25%的周期重新启动、timer2在 timer0之后50%重新启动。  是这样吗?   它们必须有多精确?   

    我们的 TIMAx 模块具有内置相位负载寄存器、但在 MSPM0L1306上没有任何 TIMAx。  将来可能会有包含这些高级计时器的 M0Lxx 器件。  

    目前、我唯一想到的方法是尝试在正确的时间手动启动计时器。  我认为我们可以尝试使用交叉触发功能来实现这一点。  启动 timer0并在25%标记处设置比较以触发 Timer1启动。  然后重新配置 timer0或使用 Timer1、然后触发 timer2启动。  代码不是最直接的、我目前没有说明这一点的代码示例。  

    这有什么用吗?  

    谢谢

    JD    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将尝试一下。