This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:我想通过 USB 连接检查写入整个闪存的值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1366647/tm4c129encpdt-i-want-to-check-the-values-written-to-the-entire-flash-via-usb-connection

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

在使用 TI 提供的软件并通过 USB 连接到目标 CPU 时、是否可以查看写入闪存的所有数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muneto-San:

     在 CCS 的"Memory Browser"下、您可以将存储器内容保存到文件。 请见下方。 在 Uniflash 中、可以执行类似的操作。