This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:具有 DMA 的多个 ADC

Guru**** 2120660 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1366635/lp-mspm0g3507-multiple-adc-with-dma

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我需要5 ADC 通道与 DMA 收集 NTC 的数据,在 SDK 的 MSPM0 我发现相同,但仅适用于单 ADC 通道与 DMA ,你能帮助我 如何收集数据,我尝试相同但不能得到正确的方式使用相同,

如果同一请求的任何示例代码共享相同内容、或将任何文档附加到相同内容 。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Karan

    以下是示例代码。

    如果您不想进入低功率模式,请删除 WFI()函数。

    这是 MSPM0L1306的演示代码、您可以使用 syscfg 直接将其迁移到 G3507。

    e2e.ti.com/.../adc12_5F00_triggered_5F00_by_5F00_timer_5F00_event_5F00_STANDBY_5F00_L1306.zip

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我有这个代码,

    您能不能与我分享代码中,多一个 ADC 通道将使用 DMA ,

    由于上述代码用于单个 ADC 通道、因此我的想法是如何使用 DMA 配置2个或更多 ADC 通道   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    我以前没有在线发送此代码。

    您可以在此处选择 ADC 通道:

    是为不同的 ADC 转换存储器选择相同通道还是不同通道。

    此外、在您更改 ADC 存储器编号之后、请记住更改 DMA 配置以与 ADC 配置配对。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII helic、  

    谢谢您的重播,

    我的问题仍然无法解决、我也知道正如 您 刚才提到的 、我的问题是我已经 使用 DMA 配置2 ADC 通道、但我不知道如何从单个 DMA 通道收集两个通道的 ADC 原始值、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    请参阅 MSPM0SDK 和 TRM 10.2.12.3 DMA 和 FIFO 操作。

    DMA 在单次触发中将 ADC 作为32位操作访问并读取两个结果。

    您也可以从我的演示代码中获取这些信息。

    此致、

    赫利克