This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306TRHBR 下载程序发生失败问题

Guru**** 2616545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360412/mspm0l1306-mspm0l1306trhbr-download-program-occur-fail-issue

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGUNIFLASH

尊敬的支持团队

我的客户下载了 MSPM0L1306TRHBR,、但部件器件下载  失败、大约108pcs 程序失败(总共6000pcs)、失败的屏幕截图如下所示;客户尝试使用两个程序工具。

请帮您分析原因,给出一些解决方法,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey:

    您的客户是否使用 MSP-GANG 下载6000个固件?

    GNAG 中它的内存设置是什么? 您的客户是否更改了 NONMAIN 闪存?  

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal

    是的,他们使用 MSP-GAND 下载程序,如果可以,设备可以重复下载,但如果下载失败,设备无法成功下载。

    以下是下载失败 screenshot.please 参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey:

    我认为这可能有两个原因:

    1、硬件焊接有故障的板存在问题,导致 SWD 连接异常。

    建议:检查硬件电路是否连接正确。

    2.在 SWD 连接时出现一些问题,这会导致固件下载行为中断。 然后、由于存储器中的图像不正确、器件无法控制。

    建议:执行恢复出厂设置以使器件恢复。

    以下是恢复出厂设置的方法(应与 XDS110调试器配合使用):

    1.此问题的在线工具链接: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0_Factory_Reset_Tool ver603/1.0.0/ 

    2. UniFLash 工具:  

    3. CCS 工具:请查看 SDK 文档中的 CCS 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的建议,我会让客户尝试,如果有任何问题,我会尽快联系您。