This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSPM0G3507 - PA0、PA1初始化问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1366558/lp-mspm0g3507-mspm0g3507---pa0-pa1-initializing-problem

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

您好,先生,  

我们正面临 PA0、PA1 GPIO 的初始化问题(都 有开漏5V 输出)。 我正在 SYSCONF 中初始化两个 GPIO ,但当我 在代码中设置两个输出高电平时  ,这些引脚上没有电压。 这些测试我们正在 我们的板上做其余的 GPIO 的工作唯一的问题这两个 GPIO。 请提出我必须在 SYSCONF 或我们的电路板中进行哪些更改才能获得这些 GPIO 的正确输出。

 谢谢  

阿里安·瓦茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    对于开漏 IO、无法 独立输出高电平。

    您必须在使用 PA0和 PA1时添加外部上拉电阻器。

    请参阅 TRM:图8-1 超集 IO 切片:

    1) 1) 5V 容限开漏 IO 类型没有
    输出高电平 PMOS、上拉电阻器或钳位二极管。

    以下是添加上拉电阻器的原理图参考(LP-MSPM0G3507的原理图):

    此致、

    赫利克