This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432P411V 与 MSP432P401R 之间的差异

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1366588/msp432e411y-difference-between-msp432p411v-and-msp432p401r

器件型号:MSP432E411Y

工具与软件:

当 使用 MSP432P401RIPZR 将 MSP432P411V 切换到器件时、发现负载不满足要求。 测试后、中断 5ms 的负载超出限值。 程序不能通过简单地修改 CPU 模型来编译、这会造成高风险。 请协助分析和处理。 谢谢!
此评估由闪存等待周期的变化引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 MSP432P401R 时、5ms 中断执行时间为2.86ms;但将相同代码移植到 MSP432P411V 时、5ms 中断执行时间超出了5ms 周期。 在5ms 中断期间执行的代码是一些基本计算、包括加法、减法、乘法和除法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能帮助说明一下吗? 这是由上面显示的不同闪存等待周期引起的吗?