This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:启用带有外部连接 Bmp280传感器的 SPI 外设

Guru**** 1753810 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1365598/ek-tm4c1294xl-enable-spi-pheripheral-with-external-conected-bmp280-sensor

器件型号:EK-TM4C1294XL

你好, 我正在研究一个程序,通过 SSI0协议读取 bmp180传感器与 tm4c1294xl,我还没有能够读取温度和压力数据。 我想知道是否有人可以帮助我编写一些代码来指导我。 如果我能够在 Code Composer Studio 中开发自己的代码、我非常感激、希望您能为我提供帮助

另外、如果您可以告诉我您使用了哪些库以及必须安装哪些 TIvaware、请

如何在 TM4C1294XL 板中启用 SPI 接口人人都能猜到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我正在研究一个程序以通过 SSI0协议使用 tm4c1294xl
    读取 bmp180传感器

    我迷路了。 读取 bmp180数据表、可以看到它的接口是 I2C、而不是 SPI。  

     如果您想使用 SPI 模块、您可以参考以下示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\ssi\spi_master.c

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_master_slave_xfer

    如果您想改用 I2C 模块、可以参考以下示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-boostxl-sensub\HUMIDITY_sht21_Simple

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\i2c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在更改 bmp 280传感器、遵循相同的步骤、但其结果相同、没有任何变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为什么不在示波器或逻辑分析仪上显示 SPI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您向我展示的是 I2C 代码、而不是 SPI。  

     同样、您尚未提供逻辑分析仪或 SSI 波形的示波器捕获。 我想查看 SSICLK、SSITX、SSIRX 和 SSIFss 信号。