Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我正在尝试配置计时器采集功能、以便针对即将开展的项目进行评估。
输入信号是一个外部数字信号、在空闲时保持高电平、然后可以触发命令发送超低电平、例如、它可以保持低电平5ms、然后保持高电平5ms、并在返回空闲状态(高电平)之前重复5到10次。
我试图使用脉宽捕获、我可以捕获 H->L 转换、但我错过了下面的 L->H 转换。
我正在尝试使用反相输入来配置捕获、脉宽和周期组合、但第一个低电平脉冲无法识别。
附加后、您可以找到 syscfg 文件。
此致、
丹尼尔