This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:多核 FreeRTOS 空项目无法正常工作

Guru**** 2542600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341281/am2634-multicore-freertos-empty-project-doesn-t-work-correctly

器件型号:AM2634

您好!

我将 CCS12.5与 SDK 9.1.0.41一同使用

我正在尝试调试我们的 FreeRTOS 多核应用程序。 为了消除  开发环境中的任何问题、我回到最简单的 FreeRTOS TI 多核示例: 处于 DEVBOOT 模式的 empty_am263x-cc_system_freeRTOS。

如果我幸运(通常需要关闭 EVM 电源),则所有内核的程序将在 main ()处加载并停止:

到目前为止一切顺利。 但运行该示例显示缺少来自 R5_2的响应。 此外、内核0、1和2最终获得一个 DABT。

如果随后我尝试第二次运行、通过点击"Reset"、"Restart"、只有 R5_2响应出现、并且这次在 DABT 中结束的 Core 0、1和3。

第三次看到没有输出、所有内核都在 DABT 中结束。

1) 1)为何在同一运行中没有来自所有内核的输出?

2)为什么核心在 DABT 中结束? /为什么不在 RTOS 空闲任务中结束?

另外、我的 NORTOS 版本不存在此类问题、我可以在一致的结果和退出条件下多次运行该示例。 显然、问题是 FreeRTOS 配置/实施。

如果简单的 TI 示例也不起作用、那么我的 FreeRTOS 在工作的几率会很低。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我尝试使用 dev 引导模式和09.01 SDK 版本在终端复制相同的内容。

    分享我的观察结果:

    在我的第一次跑步中:

    1.我能够从所有4个内核中获得打印件

    2.我停止内核组并看到函数调用堆栈:

    我看到所有四个内核都处于空闲任务中。

    但是、当我再次尝试时、在我的第二次迭代中:

    1、我已从所有4个内核获得打印件

    2.我看到 core0和 core1打开 Hwip_data_abort_handler_c ()。

    我在内部提出了相同的错误。 我的理解是、它要么进入等待中断(WFI)状态、要么进入空闲任务、而不触发 Hwip_data_abort_handler_c ()。

    此外、您能否确认您看到的行为在每次跑步中是否保持不变?

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    非常感谢测试。

    我制作了一个新的工作区并重新导入了该项目。 这一次我得到的结果与昨天的结果相似但不完全相同。

    调试启动#1运行#1

    测试通过 空闲/DABT
    内核0 y DABT
    内核1 y DABT
    内核2 y 空闲
    核心3 y 空闲

    调试启动#1运行#2

    测试通过 空闲/DABT
    内核0 n DABT
    内核1 n DABT
    内核2 n DABT
    核心3 n DABT

    调试启动#1运行#3

    测试通过 空闲/DABT
    内核0 n DABT
    内核1 n DABT
    内核2 n DABT
    核心3 n DABT

    调试启动#2运行#1

    测试通过 空闲/DABT
    内核0 y DABT
    内核1 y DABT
    内核2 y 空闲
    核心3 y 空闲

    调试启动#2运行#2

    测试通过 空闲/DABT
    内核0 n DABT
    内核1 n DABT
    内核2 n DABT
    核心3 n DABT

    调试启动#2运行#3

    测试通过 空闲/DABT
    内核0 n DABT
    内核1 n DABT
    内核2 n DABT
    核心3 n DABT

    结论

    -虽然我的结果与昨天略有不同,它们与每次调试启动和运行是一致的。

    -第一次运行后没有恢复。

    注意、即使在您的 屏幕截图中、"所有测试均已通过!!"的核心顺序也是如此 因此这意味着存在某种比赛条件、这可能解释了为什么您的成绩和我的成绩之间存在日常差异。

    我认为如果 DABT 问题得到解决、我们之间可能会取得更好的一致结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我认为如果 DABT 问题得到解决,那么我们之间可能会获得更好的一致结果。

    我同意这一点。 我会在今天或明天尝试寻找一些带宽、以便了解为什么我们会获得 DABT。  

    同时、我在内部项目中提出了一个错误、因此、 当错误被接受时、您可以预期在将来的版本中会得到修复。 在进行一些调试后、我将很快返回有关 DABT 问题的响应。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我仍然没时间对此进行调试。 但该错误已被接受、并且预计的修复版本为10.00 SDK。 如果我在本周或下周找到时间,我将直接在这里回复。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Shaunak。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    同时、我想知道您的应用程序遇到的确切问题是什么、它是否与我们在 empty SDK 项目中观察到的此 HwIP_data_abort_handler 问题相关? 由于错误的官方修复版本是10.00、我不确定 SDK 团队是否会花时间解决这个问题。

    此致、

    Shaunak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我们四核 FreeRTOS 应用程序的问题是、在启动调试会话后的 DevBoot 模式下第一次恢复时、 仅运行 Core 0。 我需要 Reset -> Restart -> Resume 至少一次以使所有四个内核正常运行。  我不记得该问题是否涉及 DABT、因此必须检查并报告。

    Kier.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我回到这个问题,并认为我的应用程序受到相同/非常类似的问题,所以我确实需要帮助,请解决这个问题之前的 bug 修复在10.00。

    阅读以下文章: (+)[FAQ] TMS570LC4357:Hercules 器件上的中止异常故障排除-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    似乎我有一个写入异步 DABT。 FSR [10,3:0]= 10110和 rw[11]= 1。

     我认为这意味着 DFAR (或 DATA_FAULT_ADDRESS)= 0xFFFFF6DF 不是可靠的问题来源。 文章说:

    " 10.3如何跟踪导致异步数据中止的指令

    • R14_abt–8是导致异常的指令附近的位置。
    • 找到 R14_abt–8附近的一个"存储"指令、该指令可能会导致异常。"

    遗憾的是、R14_ABT = 0x1、因此这没有帮助:

    请帮我跟踪原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我会在10.00发布之前确定此调试的优先级、并在下周中间给您回复

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shaunak、非常感谢。 同时我也会处理这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我在寻找问题根源方面取得了一些进展、但我还不知道原因。

    我在 Hwip_data_abort_handler_c 中放一个 BP、然后启用板载"PC Trace"、以便跟踪缓冲区以 DABT 结束。

    该问题似乎是从 portasm 中宏 portRESTORE_context 中的函数 vPortRestoreTaskContext 触发的。 与此相关的是 FreeRTOS 问题。 希望这个屏幕截图进一步说明了以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    今天、我和其他一些专家进行了调试会话。 调用 vTaskStartScheduler()时,它也会创建一个空闲任务。 执行 empty_maine()函数后,我们将删除该任务,预期的是空闲任务将会运行。

    但在 vApplicationIdleHook ()中,我们会将内核放入 WFI (等待中断)。 这会导致问题。

    当您将此文件注释掉时(C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_09_01_00_41\source\kernel\freertos\portable\TI_arm_clang\arm_CR5F\port.c、第444行)

    在注释和重建 FreeRTOS 库和 CCS 项目后、我没有看到问题。 如果评论 WFI 是可行的权变措施或解决方案 、我现在建议这样做还为时过早、因为它可能会影响其他功能。

    我将更加努力地了解该问题、并向您更新相同的

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    在注释和重建 FreeRTOS 库后

    请告诉我如何重新构建 FreeRTOS 库。

    但是在 vApplicationIdleHook ()中,我们将内核放在 WFI 中(等待中断)。 这会导致问题。

    我不相信。 在上电后第一次执行时、我仅命中第444行的断点。 点击 BP 并恢复后、它会再次点击 BP、但无法获得 DABT、等等。

    在"Resume"、"Resume"、"Restart"之后、我从不命中 BP、但始终获得 DABT。

    我认为 DABT 有多种原因。 您找到了一个(我无法复制)、并且我找到了一个或多个不相关的附加 DABT。

    我会继续调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了至少一个 DABTs 的原因。

    在上电后首次执行时,函数 prvInitializeTaskLists()被正确调用,因为 uxCurrentNumberOfTasks =1。

    但是,在 Reset,Restart,Resume 函数调用  prvInitializeTaskLists()被错误地跳过,因为 uxCurrentNumberOfTasks 尚未复位为0。 它意味着 pxReadyTasksLists 包含空指针,然后导致了 A/DABT。

    在复位、恢复、重新启动之后:

    这就引出了为什么要 使用 uxCurrentNumberOfTasks (和其他数据?)的问题 重新启动代码时、是否未在此项目中初始化? 如果这是根本性的问题,难怪我得到 DABTs 遍布各地。

    什么是"BYPASS_AUTO_INIT"? 这看起来非常可疑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目被设置为使用 RAM 自动初始化模型、但这似乎与 FreeRTOS 代码不兼容、因为不能 复位  uxCurrentNumberOfTasks = 0。

    这解释了为何该项目仅在 DevBoot 模式下加电后才运行、其中 RAM 默认为0。

    如果我将 auto init 模型更改为 ROM:

    现在、每次"Reset"、"Restart"、"Resume"都运行代码。 以下 是3个试用运行:

    但是、现在我在 Core0和1的第一次运行(并且仅在第一次运行)中获得了 PABT。

    Shaunak 先生、请您确认我的发现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我是因为生病了,所以不能上班了。"

    感谢您的进一步分析。  

    请告诉我如何重新构建 FreeRTOS 库。

    您可以运行 mcu_plus_SDK 文件夹中的以下命令来清理和构建 FreeRTOS:

    # To clean
    gmake -sj -f makefile.am263x freertos_r5f.ti-arm-clang_clean PROFILE=debug
    
    # To build
    gmake -sj -f makefile.am263x freertos_r5f.ti-arm-clang PROFILE=debug

    我将对您在上面分享的信息进行分析、并提供一些回复。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是在 vApplicationIdleHook ()中,我们将内核放在 WFI 中(等待中断)。 这会导致问题。

    在进一步尝试后、我确实发现移除 WFI 对于我的申请有很大改善。 谢谢您的讲解。

    注意之前关于示例项目中 init 模型的注释仍然有效。 如上所述、我认为 DABT 有多种不同的原因。

    另一个 DABT 仅在 Core 2中出现(奇怪地)、每5次运行一次、大约为:

    prvTimerTask()中的内容看起来像原因。 我会进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    感谢您的反馈和分享观察结果。 我还将尝试进一步调试并复制以上观察结果。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    请提供有关这方面的更新吗?

    在 Port.c 中使用 WFI 指令会有什么问题? 为什么去除它会改善问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我找不到调试时间、Im 被严重占用、无法提交可以花时间开始的任何日期。 如果您愿意、可以通过您的 TI 代表或 FAE 上报此问题并更多地关注此问题。

    我明白这对您来说是一个非常重要的问题、对于我尚未找到修复程序的问题深表歉意。

    在 Port.c 中使用 WFI 指令会有什么问题? 为什么去除它会改善问题?

    [/报价]

    问题是不是把核心放在"WFI "。 问题是将多个内核放入"WFI"。 这是不可预料的情况、会导致意外的行为。 Im 猜测当所有内核都在 WFI 中运行时,他说:"我无法指出确切的问题。

    它可以是:

    1、共享资源分配,可能在每个内核的内存上设置防火墙,导致其他内核无法访问,如果是这种情况,可能会有所帮助。 我想4个内核之间唯一共享的存储器是 RAM。

    2.将所有4个内核全部放入 WFI 时,如果发生中断,则没有正确处理(可能是由于再次进行非法的内存访问),这导致了 PABT。

    我尝试了您分享的设置、并在 WFI 中进行了注释。 (ROM 执行)。 我能够复制您的错误。 我会在这方面投入一些精力、但我对 FreeRTOS 的了解非常有限。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    最后、我得到的最新更新是 Im 无法在 port.c 中针对 ROM 运行时环境进行注释的 WFI 重现问题。 (通过 MCU_PLUS_SDK 09.02)。

    我尝试了10次运行该示例、

    这是10个周期(Run -> Halt 并检查 Aborts -> Reset -> Restart -> Resume)后所有内核的调用堆栈

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的回复。

    无论原因和机制如何、您是否仍建议从 Port.c 中的应用空闲挂钩删除 WFI 指令?